Duplicar un esquema de recetas
Duplique un esquema de recetas existente para que el nuevo esquema se base en el esquema antiguo.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar una receta.
- Haga clic con el botón derecho en el esquema de recetas disponible y seleccioneDuplicar.
Si es necesario, edite el esquema de recetas duplicado. Consulte Editar un esquema de recetas.
duplicar
Entregue su opinión