Duplicar un registrador de datos
La duplicación de un registrador de datos configura un nuevo registrador basado en el registrador existente.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar un registrador de datos.
- Haga clic con el botón derecho en el registrador de datos que desee duplicar y seleccioneDuplicar.Aparecerá un nuevo registrador de datos en la lista de los registradores de datos disponibles.
Edite la configuración del registrador duplicado. Consulte Editar un registrador de datos.
duplicar
Entregue su opinión