보안 애플리케이션 개발

다음 컨트롤러는 IEC-62443-4-2 SL 1 보안 인증을 지원합니다.
IEC 62443-4-2 SL 1 인증 컨트롤러
컨트롤러
펌웨어 버전
ControlLogix®
5590 컨트롤러
38 이상
중요:
다음 기능이 활성화되면 컨트롤러는 IEC-62443-4-2 SL 1 보안 인증에서 제외됩니다.
  • OPC UA
  • 이중화
  • Trusted 슬롯
  • 보안 소켓 객체
  • 저장/복원 이미지의 원격 배포
이러한 요구 사항을 충족하려면 이 문서와 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼(Publication SECURE-UM001)을 사용해야 합니다. 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼은 산업 자동화 시스템 보안을 개선할 수 있도록
Rockwell Automation®
제품을 구성하고 사용하는 방법을 설명합니다.
컨트롤러는 태그 데이터 유형에 적합한 모든 값을 허용하며, 유효한 범위를 지정하고 해당 범위에 대한 유효성 검사를 수행하는 것은 사용자 프로그램의 몫입니다. 컨트롤러는 수신 메시지의 구문, 길이 및 형식을 확인합니다.
보안 추가 자료
자료
설명
Security Design Guide Reference Manual (Publication SECURE-RM001)
취약성 평가 수행, 보안 시스템에
Rockwell Automation®
제품 구축, 제어 시스템 강화, 사용자 액세스 관리, 장비 폐기 등에 관한 지침을 제공합니다.
Logix 5000 Controllers Security Programming Manual (Publication 1756-PM016)
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 보안을 설정하는 방법과 로직 및 프로젝트에 대한 소스 보호를 구성하는 방법을 설명합니다.
CIP Security 애플리케이션 기술(Publication SECURE-AT001)
CIP Security™
프로토콜을 지원하는
Rockwell Automation®
시스템 구현을 계획하는 방법을 설명합니다.
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) Design and Implementation Guide (Publication ENET-TD001)
표준 네트워킹 기술의 성공적인 배포와 제조 및 전사적/비즈니스 네트워크의 융합을 가속하도록 지원하는 제조 중심 기본 아키텍처를 정의합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal