컨트롤러 USB 포트 비활성화
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 32 이상에서는 경로가 THIS인 CIP™
Generic MSG를 사용하여 이 옵션을 실행할 수 있습니다.Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 32 이상에서는 경로가 THIS인 CIP™
Generic MSG를 사용하여 이 옵션을 실행할 수 있습니다.Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서는 경로가 THIS인 CIP™
Generic MSG를 사용하여 이 옵션을 실행할 수 있습니다.- 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다.이 메시지는 한 번만 실행하면 됩니다. 프로그램을 스캔할 때마다 실행할 필요가 없습니다.중요:컨트롤러 스위치가 Run 모드에 있거나FactoryTalk® Security설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
- 아래 탭에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
중요:아래에 표시된 값은 비휘발성 컨트롤러 메모리에 저장되기 때문에 컨트롤러에 전원이 공급될 때마다 MSG 명령어를 실행할 필요가 없습니다.USB 포트 비활성화필드설명Message TypeCIP GenericService TypeSet Attribute SingleInstance1Class33aAttribute4Source ElementSINT 데이터 유형의 컨트롤러 태그.이 예에서 소스 요소의 이름은 Port_Configuration입니다.Source Length1 - Communication 탭에서 Path를 THIS로 사용하도록 설정합니다.중요:THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.