컨트롤러 메모리 카드 비활성화

Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 32 이상에서는 경로가 THIS인
CIP™
Generic MSG를 사용하여 이 옵션을 실행할 수 있습니다.
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 32 이상에서는 경로가 THIS인
CIP™
Generic MSG를 사용하여 이 옵션을 실행할 수 있습니다.
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서는 경로가 THIS인
CIP™
Generic MSG를 사용하여 이 옵션을 실행할 수 있습니다.
중요:
기억해야 할 사항:
  • 메모리 카드는 오직 message to self를 사용하여 비활성화할 수 있습니다.
  • 메모리 카드 슬롯이 비활성화되면 슬롯에 삽입된 메모리 카드와 통신하는 기능과 모든 기능이 손실됩니다. 여기에는 모든 진단 정보가 포함됩니다.
  1. 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다. 이 메시지는 한 번만 실행하면 됩니다. 프로그램을 스캔할 때마다 실행할 필요가 없습니다.
    중요:
    컨트롤러 스위치가 RUN 모드에 있거나
    FactoryTalk® Security
    설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
  2. 아래 탭에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 컨트롤러의 메모리 카드를 비활성화하기 위해 MSG에서 Config를 설정하는 방법을 보여줍니다.
    중요:
    아래에 표시된 값은 비휘발성 컨트롤러 메모리에 저장되기 때문에 컨트롤러에 전원이 공급될 때마다 MSG 명령어를 실행할 필요가 없습니다.
    메모리 카드 비활성화
    필드
    설명
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Set Attribute Single
    Instance
    1
    Class
    3a4
    Attribute
    4
    Source Element
    SINT Array의 컨트롤러 태그.
    소스 엘리먼트 태그 데이터:
    • 0 = 메모리 카드 활성화
    • 1 = 메모리 카드 비활성화
    이 예에서 소스 요소의 이름은 src_array입니다.
    Source Length
    1
  3. Communication 탭에서 Path를 THIS로 사용하도록 설정합니다.
    중요:
    THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 컨트롤러의 SD 카드를 비활성화하기 위해 MSG 명령어 통신 경로를 설정하는 방법을 보여줍니다.
  4. MSG 명령어를 활성화하기 전에, Source Element 태그 값이 1인 것을 확인하십시오.
    중요:
    메모리 카드를 비활성화한 후 다시 활성화할 수 있습니다.
    메모리 카드를 다시 활성화하려면, 본 섹션에 설명되어 있는 단계를 완료하십시오. MSG 명령어를 활성화하기 전에 Source Element 태그 값의 해당 비트가 0인지 확인하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal