개인 정보 보호 측면
이렇게 설정되는 경우, 컨트롤러는 사용자 활동을 기록할 목적으로 다음 개인 데이터를 수집할 수 있습니다.
- 사용자 이름(전체 이름 및 도메인 이름)
- 워크스테이션 이름
- FactoryTalk®ID
필요한 최소한의 개인 정보만 수집하며, 기본적으로 개인 정보는 기록되지 않습니다.
중요:
컨트롤러의 범용 프로그래밍 기능을 사용하면 어떤 목적으로든 다른 장치 및 시스템에 대한 연결을 통해 컨트롤러가 개인 데이터를 수집하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 사용자는 애플리케이션의 결과로 수집된 개인 데이터를 보호할 책임이 있습니다.
데이터 보호
다음은 관리자가 저장한 개인 데이터를 접근 제한을 통해 보호하는 방법을 제공합니다.
- CIP Security™—CIP Security™를 구현하려면, CIP Security with Rockwell Automation Products Application Technique(SECURE-AT001)를 참조하십시오.
- FactoryTalk® Security—FactoryTalk® Security권한을 설정하려면, Configure System Security Features User Manual(SECURE-UM001)을 참조하십시오.
데이터 제거
컨트롤러는 다음 위치에 개인 데이터를 저장할 수 있습니다.
- 컨트롤러의 내부 메모리 컨트롤러의 순환 버퍼는 컨트롤러 내에서 제한된 양의 데이터만 보관합니다.
- 카드의 텍스트 파일에 기록하도록 로깅이 설정된 경우에만 외부 메모리 카드
중요:
외부 소프트웨어로 수집된 데이터에 대한 책임은 해당 소프트웨어에 있습니다.
다음과 같은 방법으로 개인 데이터를 삭제할 수 있습니다.
- 컨트롤러의 내부 메모리에서 데이터를 삭제하려면 공장 초기화를 수행하십시오.
- 메모리 카드에 있는 텍스트 파일에 접근하여 개인 정보를 삭제하십시오.
중요:
컨트롤러는 삭제된 데이터를 복구 불가능하게 만드는 보안 리셋 기능을 가지고 있지 않습니다. 데이터 복구와 관련된 중대한 보안 문제를 해결하기 위해, 장치를 폐기할 때는 물리적으로 폐기할 것을 권장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.