컨트롤러 속성을 통한 컨트롤러 웹 페이지 비활성화
다음 방법 중 하나를 사용하여 컨트롤러 웹페이지를 비활성화할 수 있습니다.
- 컨트롤러 웹 페이지가 활성화된 경우, 컨트롤러 속성의 Security 탭에서 Enable Controller Web Pages 확인란을 선택 해제하여 비활성화하십시오.
중요:버전 36 이상에서는 저장/복원 기능을 사용할 때 Enable Controller Web Pages 확인란의 상태가 메모리 카드에 저장되고 메모리 카드로부터 복원됩니다.이전 버전은 메모리 카드에서 복원하기 전에 컨트롤러에 적용된 Enable Controller Web Pages 확인란의 상태를 유지합니다.중요:버전 36 이상에서는 저장/복원 기능을 사용할 때 Enable Controller Web Pages 확인란의 상태가 메모리 카드에 저장되고 메모리 카드로부터 복원됩니다.이전 버전은 메모리 카드에서 복원하기 전에 컨트롤러에 적용된 Enable Controller Web Pages 확인란의 상태를 유지합니다.중요:저장/복원 기능을 사용할 때 Enable Controller Web Pages 확인란의 상태가 메모리 카드에 저장되고 메모리 카드로부터 복원됩니다. - CIP Security™애플리케이션의 경우FactoryTalk® Policy Manager를 사용하여 웹 페이지를 비활성화할 수도 있습니다(이 경우 Controller Properties 확인란의 선택을 무시함).
의견을 작성 부탁드립니다.