리소스 가용성 요구 사항

리소스 가용성 요구 사항
보안 구성요소
IEC‑62443-4-2 SL 1을 충족하기 위해 필요함
세부사항
FactoryTalk® AssetCentre
소프트웨어
예
다음을 구성하고 사용합니다.
  • 자산 인벤토리
  • 제어 시스템 백업
  • 재해 복구
자세한 내용은 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼(SECURE-UM001)을 참조하십시오.
UPS
예
자체 UPS에 별도의 배터리 장치와 예비 전원 공급 장치를 제공하십시오.
시스템을 올바르게 지원하고 서버와 워크스테이션을 적절하게 종료하기에 충분한 전력을 제공하도록 UPS 크기를 조정하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal