컨트롤러 웹 페이지 기본 설정

컨트롤러 웹 페이지의 기본 설정은 다음과 같습니다.
  • 컨트롤러 펌웨어 버전 32 이하에서는 웹페이지 기능이 활성화되어 있습니다. 컨트롤러를 기본 설정으로 복원한 후에는 웹 페이지 기능을 비활성화하도록 설정을 다시 구성해야 합니다.
  • 컨트롤러 펌웨어 버전 33 이상에서는 웹 페이지 사용이 비활성화되어 있습니다. 컨트롤러를 기본 설정으로 복원한 후 웹 페이지를 활성화하려면 설정을 다시 구성해야 합니다.
컨트롤러 웹 페이지의 기본 설정은 다음과 같습니다.
  • 컨트롤러 펌웨어 버전 32 이하에서는 웹페이지 기능이 활성화되어 있습니다. 컨트롤러를 기본 설정으로 복원한 후에는 웹 페이지 기능을 비활성화하도록 설정을 다시 구성해야 합니다.
  • 컨트롤러 펌웨어 버전 33 이상에서는 웹 페이지 사용이 비활성화되어 있습니다. 컨트롤러를 기본 설정으로 복원한 후 웹 페이지를 활성화하려면 설정을 다시 구성해야 합니다.
컨트롤러 웹 페이지는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 기본 설정으로 복원한 후 컨트롤러 웹페이지를 활성화하려면 설정을 다시 구성해야 합니다.
컨트롤러 웹 페이지는 다음과 같은 상황에서 기본 설정으로 돌아갑니다.
  • Studio 5000 Logix Designer®
    애플리케이션의 모든 버전에 대한 스테이지 1 리셋.
  • Studio 5000 Logix Designer®
    애플리케이션의 모든 버전에 대한 스테이지 2 리셋.
    중요:
    컨트롤러 펌웨어를 리셋하지 않고 버전 33 이상으로 업데이트하는 경우, 컨트롤러는 이전 컨트롤러 웹 페이지 구성(웹 페이지 활성화)을 유지하고 버전 33의 기본 설정(웹 페이지 비활성화)으로 자동 변경하지 않습니다.
    중요:
    컨트롤러 펌웨어를 리셋하지 않고 버전 33 이상으로 업데이트하는 경우, 컨트롤러는 이전 컨트롤러 웹 페이지 구성(웹 페이지 활성화)을 유지하고 버전 33의 기본 설정(웹 페이지 비활성화)으로 자동 변경하지 않습니다.
컨트롤러에서 다음이 발생하면 컨트롤러 웹 페이지 설정이 변경됩니다.
  • 새 프로젝트 다운로드 - 이 경우, 새 프로젝트의 설정이 적용됩니다.
  • 컨트롤러가 구성 메시지를 수신하는 경우, 구성 메시지에서 설정을 가져옵니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal