컨트롤러 이더넷 포트
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서 컨트롤러 Ethernet 포트를 비활성화할 수 있습니다.
중요:
기억해야 할 사항:
- 2개의 Ethernet 포트가 있는 컨트롤러의 경우, 컨트롤러가 Dual-IP 모드 또는 리니어/DLR 모드를 사용하는지 여부에 상관없이 Ethernet 포트를 비활성화할 수 있습니다.
- 포트가 비활성화되면, 컨트롤러 이더넷 포트를 통해 설정된 연결이 손실됩니다.
- 컨트롤러 스위치가 Run 모드에 있거나FactoryTalk® Security설정이 이러한 편집 옵션을 거절하는 경우에는 이더넷 포트를 비활성화할 수 없습니다.
컨트롤러에서 다음 사항이 발생한 후에는 이더넷 포트가 기본 설정으로 돌아갑니다.
- 스테이지 1 리셋
- 스테이지 2 리셋
- 새 프로젝트 다운로드 - 이 경우, 새 프로젝트의 설정이 적용됩니다.
- 컨트롤러에서 프로젝트가 지워진 경우 - 다음은 컨트롤러에서 프로그램이 지워지는 경우의 사례입니다.
- 주요 복구 불능 폴트가 발생합니다.
- 펌웨어 업데이트가 발생합니다.
포트가 기본 설정으로 복귀된 후에는 설정을 다시 설정해서 이더넷 포트를 비활성화해야 합니다.
Ethernet 포트를 비활성화하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.