Configuration 탭에서 이더넷 포트 비활성화
컨트롤러의 내장 Ethernet 포트를 비활성화할 수 있습니다. 이 방법은 프로젝트의 설정을 유지하기 때문에 프로젝트를 컨트롤러로 다운로드할 때마다 Ethernet 포트가 비활성화됩니다.
- Online(온라인) 툴바에서 Controller Properties 버튼을 클릭하십시오.

- Controller Properties 대화상자에서 Port Configuration(포트 설정) 탭을 클릭하십시오.
- Port Configuration(포트 구성) 탭에서 Enable(활성화) 확인란의 선택을 취소합니다.

- Port Configuration(포트 구성) 탭에서 Apply(적용)를 클릭합니다.
- 이러한 변경을 할 때 온라인 상태인 경우, Alert 대화상자가 나타납니다. 대화 상자에서 Yes를 클릭합니다. 변경 사항이 즉시 적용됩니다.
- 오프라인 상태인 경우, 프로그램을 컨트롤러로 다운로드할 때 변경 사항이 적용됩니다.
- Port Configuration 탭에서 OK를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.