MSG 명령어를 사용해 이더넷 포트 비활성화
이 옵션을 실행하려면
CIP™
Generic MSG를 Path of THIS로 사용할 수 있습니다. 이 MSG 명령어를 사용해 다른 컨트롤러의 Ethernet 포트를 비활성화할 수 없습니다.- 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다.이 메시지는 한 번만 실행하면 됩니다. 프로그램을 스캔할 때마다 실행할 필요가 없습니다.중요:컨트롤러 스위치가 Run 모드에 있거나FactoryTalk® Security설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
- 아래 탭에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
중요:아래에 표시된 값은 비휘발성 컨트롤러 메모리에 저장되기 때문에 컨트롤러에 전원이 공급될 때마다 MSG 명령어를 실행할 필요가 없습니다.이더넷 포트 비활성화필드설명Message TypeCIP GenericService TypeSet Attribute SingleInstance1은 이더넷 포트가 하나인 컨트롤러의 경우 이더넷 포트를 비활성화하거나, 이더넷 포트가 두 개인 컨트롤러의 경우 포트 A1을 비활성화할 때 사용합니다.2는 2개의 Ethernet 포트가 있는 컨트롤러에서 포트 A2를 비활성화할 때 사용합니다.클래스f6항목9Source ElementSINT 데이터 유형의 컨트롤러 태그.소스 엘리먼트 태그 데이터:- 1 = 포트 활성화
- 2 = 포트 비활성화
이 예제에서, 컨트롤러 태그에는 Port_Configuration이라는 이름이 지정되어 있습니다.Source Length1 - Communication 탭에서 Path를 THIS로 사용하도록 설정합니다.중요:THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.

- MSG 명령어를 활성화하기 전에, Source Element 태그 값이 2인 것을 확인하십시오.중요:이더넷 포트가 비활성화된 경우, 다시 활성화할 수 있습니다.포트를 다시 활성화하려면, 본 섹션에 설명되어 있는 단계를 완료하십시오. 그러나, MSG 명령어를 활성화하기 전에, Source Element 태그 값이 1인 것을 확인하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.