인증 기반 소스 및 실행 보호
소스 보호는 인증을 기반으로 로직 구성요소가 수정되는 것을 방지합니다.
실행 보호는 컨트롤러 로직에 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 실행 보호를 사용하면 적절한 컨트롤러가 보호된 프로그램을 실행할 수 있는 액세스 권한을 가지게 됩니다. 이 기능을 소스 보호와 함께 사용하여 해당 프로그래머가 로직을 수정할 수 있도록 하십시오.
보호 기능에 액세스하려면 각 장치(컨트롤러 또는 컴퓨터)를 켜야 합니다. 각 로직 구성요소 또는 프로그램 액세스 또는 실행에는 인증이 필요합니다.
소스 및 실행 보호 예제
인증 기반 보호를 활성화하려면 다음이 필요합니다.
- Use(사용) 권한이 있는 인증이 저장된 CmStick이 컴퓨터 USB 포트에 로컬로 설치되어 있어야 합니다. 네트워크 인증 서버에서 Use(사용) 권한을 받을 수 없습니다. 다른 모든 인증 권한은 로컬 CmStick에 포함되거나 네트워크 인증 서버에서 제공할 수 있습니다.
- 로컬 CmStick에서 또는 네트워크의 인증 서버에서 제공하는 Protect 권한이 포함된 인증. 구성요소가 잠겨 있으면 권한이 없는 사용자가 구성요소를 보거나 편집할 수 없지만 권한이 있는 사용자는 CmStick 없이 프로젝트를 실행할 수 있습니다.
중요:
라이센스 기반 보호를 활성화하면 다운로드 시간에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.