CIP Generic MSG 명령어를 통한 컨트롤러 웹 페이지 관리
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서 CIP Generic MSG를 사용하여 컨트롤러 웹 페이지를 비활성화하거나 활성화합니다.CIP Generic MSG 명령어를 통해 컨트롤러 웹 페이지 비활성화
중요:
FactoryTalk® Policy Manager
를 사용하여 CIP Security™
애플리케이션에서 웹 페이지를 비활성화하는 경우, CIP™
generic message to self가 FactoryTalk® Policy Manager
설정을 무시합니다.- 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다.중요:컨트롤러 스위치가 RUN 모드에 있거나FactoryTalk® Security설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
- 아래 표에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
웹 페이지 비활성화필드설명Message TypeCIP GenericService TypeCustom(사용자 정의)Service Code4cInstance1리니어/DLR 모드의 경우 1Dual-IP 모드의 경우 2리니어/DLR 모드의 경우 1Dual-IP 모드의 경우 2Classf5Attribute0Source ElementSINT[5] 데이터 유형의 컨트롤러 태그.이 예제에서, 컨트롤러 태그에 WP_Disable이라는 이름이 지정되며 다음 그래픽과 일치해야 합니다.
중요: Logix Designer 애플리케이션 프로젝트에 있는 Source Element 태그는 그림에 표시된 값과 일치해야 합니다. 표시된 것과 다른 값을 사용하는 경우, 컨트롤러 웹 페이지가 비활성화됩니다.Source Length5 - Communication 탭에서 Path를 THIS로 사용하도록 설정합니다.중요:THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.

CIP Generic MSG 명령어를 통해 컨트롤러 웹 페이지 활성화
- 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다.중요:컨트롤러 스위치가 RUN 모드에 있거나FactoryTalk® Security설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
- 아래 표에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
웹 페이지 활성화필드설명Message TypeCIP GenericService TypeCustom(사용자 정의)Service Code4cInstance1리니어/DLR 모드의 경우 1Dual-IP 모드의 경우 2리니어/DLR 모드의 경우 1Dual-IP 모드의 경우 2Classf5Attribute0Source ElementSINT[5] 데이터 유형의 컨트롤러 태그.이 예제에서, 컨트롤러 태그에 WP_Enable이라는 이름이 지정되며 다음 그래픽과 일치해야 합니다.
중요: Logix Designer 애플리케이션 프로젝트에 있는 Source Element 태그는 그림에 표시된 값과 일치해야 합니다. 표시된 것과 다른 값을 사용하는 경우, 컨트롤러 웹 페이지가 활성화됩니다.Source Length5 - Communication 탭에서 Path to THIS를 설정합니다.중요:THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.