CIP Generic MSG 명령어를 통해 CIP Security 포트 비활성화

CIP™
Generic MSG 명령어를 통해
CIP Security™
포트를 비활성화하려면, 다음 단계를 완료하십시오.
중요: 이 절차는
CIP Security™
포트를 비활성화합니다. 포트를 다시 활성화하려면 컨트롤러 리셋 버튼을 사용하여 스테이지 2 리셋을 수행해야 합니다(컨트롤러를 공장 기본 상태로 되돌림). 자세한 내용은 스테이지 2 리셋을 참조하십시오.
이 MSG 명령을 사용하여 다른 컨트롤러의
CIP Security™
포트를 비활성화할 수 없습니다. 메시지는 매번 프로그램 스캔 시마다 실행될 필요 없이 단 한 번만 실행하면 됩니다.
  1. SINT[9] 데이터 타입을 사용해서 컨트롤러 태그를 생성하십시오. 이 예제에서, 컨트롤러 태그는 CIPSEC_DISABL이라는 이름이 지정되어 있으며 다음 이미지와 일치해야 합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 컨트롤러의 CIP Security 포트를 비활성화하기 위한 샘플 태그를 보여줍니다.
    MSG 명령어를 활성화하기 전에, 다음 사항을 고려하십시오.
    • CIPSEC_DISABLE[4] 요소는 UDP 포트 2221 및
      EtherNet/IP™
      over DTLS, 전송 클래스 0/1을 비활성화하는 역할을 합니다.
    • CIPSEC_DISABLE[8] 요소는 TCP 포트 2221 및
      EtherNet/IP™
      over TLS, UCMM 및 전송 클래스 3을 비활성화하는 역할을 합니다.
    • 컨트롤러 CIP Security 포트를 비활성화하려면 Source Element CIPSEC_DISABLE에 대한 SINT 배열 요소 CIPSEC_DISABLE[4] 및 CIPSEC_DISABLE[8]이 0이어야 합니다.
  2. 프로그램에 MSG 명령어를 추가합니다.
    중요:
    컨트롤러 스위치가 RUN 모드에 있거나
    FactoryTalk® Security
    설정이 이러한 편집 옵션을 거부하는 경우에는 MSG 명령어를 프로그램에 추가할 수 없습니다.
  3. 아래 탭에 설명된 대로 Message Configuration 대화상자에서 Configuration 탭을 설정합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 컨트롤러의 CIP Security 포트를 비활성화하는 MSG 명령어를 설정하는 방법을 보여줍니다.
    CIP Security 포트 비활성화
    필드
    설명
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Custom(사용자 정의)
    Service Code
    4c
    Instance
    1
    Class
    f5
    Attribute
    0
    Source Element
    SINT[9] 데이터 유형의 컨트롤러 태그.
    이는 이전 단계에서 생성한 컨트롤러 태그입니다.
    Source Length
    9
  4. Communication 탭에서 Path를 THIS로 사용하도록 설정합니다.
    중요:
    THIS에 대한 메시지는 비접속 메시지여야 합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 컨트롤러의 CIP Security 포트를 비활성화하기 위한 경로를 설정하는 방법을 보여줍니다.
  5. 구성을 적용하려면 컨트롤러의 전원을 껐다가 켜십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal