변경 감지
컨트롤러 속성의 Security 탭에서 Change Detection 기능은 컨트롤러에 대한 변경 사항을 추적하고 모니터링되는 변경 사항이 발생할 때 감사 값을 생성합니다.
변경 감지에 대한 자세한 내용은 Logix 5000 컨트롤러 정보 및 상태 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM015)을 참조하십시오.
변경 감지

감지할 변경 사항
Configure(구성)를 클릭하여 Configure Changes to Detect(감지할 변경 사항 구성) 대화상자를 엽니다. 표준 컨트롤러에 대해 다음 변경 사항을 추적하도록 권장합니다. 기본적으로 모든 이벤트 유형에서 감사 값이 변경되어 기본값인 0xFFFFFFFFFFFFFFFF가 나올 수 있습니다.
- 프로젝트가 이동식 미디어에 저장됨
- 온라인 편집으로 컨트롤러 프로그램 수정
- 거래 약정됨
- SFS 강제 설정 활성화
- SFS 강제 설정 비활성화
- SFS 강제 설정 제거됨
- SFC 요소 강제 설정 값 변경
- I/O force가 활성화되었습니다
- I/O 강제 설정 비활성화
- I/O 강제 설정 제거됨
- I/O 강제 설정 수정됨
- 펌웨어 업데이트 시도
- 이동식 저장 매체를 이용한 펌웨어 업데이트 시도
- 원격 모드 변경
- 컨트롤러 스위치 모드 변경
- 주요 폴트가 발생함
- 모든 주요 폴트가 제거됨
- 컨트롤러 스위치를 통해 모든 주요 폴트가 제거됨
- 태스크 속성이 수정됨
- 프로그램 속성이 수정됨
- 이동식 저장 매체 제거됨
- 이동식 저장 매체 삽입됨
- 상수 태그 값 변경됨
- 여러 상수 태그 값 변경됨
- 상수 태그 속성 삭제됨
- 상수 태그 속성 세트
- 사용자 정의 로그 항목 추가됨
- 상관관계에 영향을 미침
- 알람 로그 값 삭제됨
- 파라미터 연결 수정됨
- 포트 구성이 변경됨
기본적으로 모든 이벤트 유형에서 감사 값이 변경되어 기본값인 0xFFFFFFFFFFFFFFFF가 나올 수 있습니다.
감사 값
프로젝트가 컨트롤러에 다운로드되거나 저장 장치에서 로드될 때 생성되는 고유 값입니다. 이벤트에 변경 사항이 발생하면 이 값이 업데이트됩니다. 일부 이벤트는 항상 감사 값 변경을 유발하지만, Configure Changes to Detect(감지할 변경 사항 구성) 대화상자에서 선택할 수 있는 이벤트도 있습니다. 컨트롤러가 오프라인일 때 Audit Value 상자는 비어 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.