사용자 정의 주요 폴트 구성
애플리케이션 상태를 기반으로 컨트롤러를 일시 중단(종료)하기 위해 사용자 정의 주요 폴트를 생성합니다. 사용자 정의 주요 폴트:
- 폴트 유형 = 4.
- 폴트 코드 값을 정의합니다. 990~999 사이의 값을 선택합니다. 이 코드는 사용자 정의 폴트용으로 예약되어 있습니다.
- 컨트롤러는 다른 주요 폴트와 동일하게 폴트를 처리합니다.
- 컨트롤러가 Program(프로그램) 모드로 변경되고 로직 실행이 중지됩니다. 출력은 폴트 모드에 대해 설정된 상태 또는 값으로 설정됩니다.
사용자 정의 주요 폴트를 생성하려면 다음을 수행하십시오.
- 프로그램에 대한 폴트 루틴을 만듭니다.
- 폴트 루틴을 사용하도록 프로그램을 설정합니다.
- 폴트 루틴으로 이동합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.