폴트 루틴으로 이동

프로그램의 기본 루틴에서 다음 렁(rung)을 입력합니다. 여기서:
  • Fault_Routine_1은 프로그램에 대한 폴트 루틴의 이름입니다.
  • 999는 폴트 코드의 값입니다.
이 이미지는 Logix Designer에서 JSR 명령어의 예를 보여줍니다.
Tag_1.0 = 1인 경우, 실행은 name_of_fault_routine으로 이동하고, 주요 폴트가 발생하고, 컨트롤러는 폴트 모드로 들어갑니다. 출력은 폴트 상태가 됩니다. Controller Properties 대화 상자의 Major Faults(주요 폴트) 탭에 코드 999가 표시됩니다.
이 이미지는 Logix Designer에서 태그가 포함된 JSR 명령어의 예를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal