폴트 루틴 생성

폴트 루틴을 생성하려면 다음을 수행하십시오.
  1. Controller Organizer에서 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Add > New Routine을 클릭합니다.
  2. New Routine 대화상자의 Name 필드에 폴트 루틴의 이름을 입력합니다.
  3. 유형 필드에서 기본 설정인 Ladder Diagram을 사용합니다.
  4. Program 또는 Phase 필드에서 루틴이 상주할 프로그램 또는 단계를 선택합니다.
  5. Assignment 필드에서 Fault를 선택합니다.
  6. (옵션) 래더 로직 프로그램을 즉시 열려면, Open Routine 확인란을 선택합니다.
  7. OK를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal