Progetto introduttivo

FactoryTalk Design Workbench
è conforme agli standard IEC-61131 per la programmazione.
Se non si ha esperienza pregressa con i concetti e la programmazione di tipo IEC, si consiglia di eseguire le operazioni per creare un programma Semaforo e il programma del controllore. Gli argomenti, che forniscono una guida passo-passo alla procedura per la creazione di un'applicazione di esempio di base, sono concepiti in modo da far conoscere la programmazione di tipo IEC all'interno dell'ambiente di
FactoryTalk Design Workbench
.
Il progetto Semaforo è un programma di controllo di un incrocio a quattro vie che monitora il flusso di traffico con sensori automobile. Il programma di controllo utilizza sei uscite quattro ingressi, basati sui sensori automobile posizionati in ciascuna delle quattro direzioni in un incrocio. Durante le ore di punta il traffico viene fatto circolare per mezzo dei semafori verdi, gialli e rossi in direzione nord-sud ed est-ovest. Durante le ore di punta le luci del semaforo diventano di colore giallo lampeggiante in direzione nord-sud e rosso lampeggiante in direzione est-ovest.
Progetto Semaforo
Immagine che mostra l'intersezione del progetto Semaforo
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal