Aggiunta di un secondo ramo del ladder
Attenersi alla procedura descritta di seguito per aggiungere un secondo ramo che include:
- Un tempo di ritardo all'eccitazione.
- Diramazioni con bobine e variabili assegnate.
Dopo aver aggiunto e configurato gli elementi diagramma ladder (LD) descritti in questa attività, il ramo 1 (il secondo ramo) del programma opera nel seguente modo:
Se i semafori gialli est/ovest sono accesi per almeno due secondi, modificare i semafori est/ovest da gialli a rossi e i semafori nord/sud da rossi a verdi.
Per aggiungere un secondo ramo del ladder
- DallaCasella degli strumenti, trascinare il
e posizionarlo sotto il primo ramo. - (Facoltativo) Aggiungere il seguente commento per il ramo:Se i semafori gialli est/ovest sono accesi per almeno due secondi, modificare i semafori est/ovest da gialli a rossi e i semafori nord/sud da rossi a verdi.
- Aggiungere un XIC all'inizio del ramo 1 e assegnare la variabileEW_YELLOW_LIGHTSall'XIC.
- Aggiungere un TON a destra dello XICEW_YELLOW_LIGHTSe assegnare ilTON_2di variabili al TON.
- Nella casella accanto aPTimmettereT#5sper una costante di tempo di 5 secondi, quindi premereInvio.
- Attenersi a procedimenti simili per aggiungere i seguenti elementi LD al ramo 1:Elementi LD sul ramo 1Elemento LDPercorsoVariabileTre diramazioniA destra del bloccoN/DOTUPrima diramazione (superiore)EW_YELLOW_LIGHTSOTLSeconda diramazioneEW_RED_LIGHTSOTUTerza diramazioneNS_RED_LIGHTSOTLQuarta diramazione (inferiore)NS_GREEN_LIGHTSIl secondo ramo è simile all'immagine seguente:

- Salvare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
- Dalla barra dei menu, selezionare il
. - Dal menuFile, selezionareSalva.
Fornire un feedback