Aggiungi commenti ramo

I commenti sono facoltativi per i rami nell'editor di linguaggio Diagramma Ladder (LD, Ladder Diagram).
I commenti sono:
  • Immessi sopra il ramo.
  • Salvati in formato RTF.
  • Archiviati nel controllore.
Per aggiungere commenti ai rami
  1. Nell'editor del linguaggio LD, fare clic con il pulsante destro del mouse su un gradino, quindi selezionare
    Aggiungi commento gradino
    .
  2. In
    Commento ramo
    , immettere i commenti.
  3. Selezionare
    Accetta
    .
    SUGGERIMENTO: Per modificare o eliminare il commento al gradino, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gradino e selezionare
    Modifica commento gradino
    oppure
    Elimina commento gradino
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal