Aggiunta di un ritardo e di due bobine al primo ramo del ladder
Utilizzare questi passaggi per aggiungere un ritardo di cinque secondi e due elementi a bobina per disattivare i semafori verdi est-ovest e attivare i semafori gialli est-ovest.
Prerequisiti
Per aggiungere un ritardo e due bobine al primo ramo del ladder
- DallaCasella degli strumenti, individuare e trascinareTONa destra degli XICN_CAR_SENSOReS_CAR_SENSOR.
- Aprire il selettore di variabili dall'editor di linguaggio, selezionareTON_1, quindi selezionareSeleziona.
- Nella casella accanto aPTimmettereT#5sper una costante di tempo di 5 secondi, quindi premereInvio.
- Nel riquadroProprietà, verificare che l'interruttoreEN/ENOper TON sia disattivato.Il ramo è simile all'immagine seguente:

- Creare un OTU e OTL in parallelo per disattivare i semafori verdi est-ovest e attivare i semafori gialli est-ovest.
- DallaCasella degli strumenti, trascinareOTUa destra del TON, quindi assegnare la variabileEW_GREEN_LIGHTSall'OTU.
- DallaCasella degli strumenti, trascinare il
sul lato sinistro dell'OTU per aggiungere una diramazione. - Trascinare il percorso destro della diramazione sul lato destro dell'OTU per includerlo nella diramazione.

- DallaCasella degli strumenti, trascinare un OTL alla diramazione inferiore, quindi assegnare la variabileEW_YELLOW_LIGHTSall'OTL.
Il ramo è simile all'immagine seguente:

Fornire un feedback