Aprire il selettore di variabili dall'editor di linguaggio
Aprire il selettore di variabili per spostarsi tra variabili di ambiti diversi e assegnare variabili a elementi Program Organization Unit (POU).
Per impostazione predefinita:
- L'apertura del selettore di variabili dall'editor di linguaggio di un programma visualizza le variabili locali del programma corrente.
- Aprendo il selettore di variabili dall'editor di linguaggio di una funzione definita dall'utente o di un blocco funzione definito dall'utente, vengono visualizzate le variabili globali del progetto.
Prerequisiti
- La POU non è vuota.
Per aprire il selettore delle variabili dall'editor di linguaggio
- InOrganizzatore progetto, individuare la POU e fare doppio clic su POU.
- Nell'editor di lingue, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare doppio clic sulla variabile, quindi selezionare l'
. - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile, quindi selezionareSeleziona variabile.
Fornire un feedback