Selettore di variabili

Utilizzare il selettore di variabili per gestire le variabili di progetto o di programma.
Per impostazione predefinita:
  • L'apertura del selettore di variabili dall'editor di linguaggio di un programma visualizza le variabili locali del programma corrente.
  • Aprendo il selettore di variabili dall'editor di linguaggio di una funzione definita dall'utente o di un blocco funzione definito dall'utente, vengono visualizzate le variabili globali del progetto.
  • L'apertura del selettore di variabili da una pagina di configurazione del controllore
    Micro800
    visualizza le variabili globali del progetto.
Nel selettore di variabili:
  • Usare i breadcrumbs per navigare tra gli ambiti delle variabili.
  • Nella pagina
    <controller-name>
    , fare doppio clic su un collegamento per visualizzare le variabili per tale ambito.
    Selettore di variabili -
  • Selezionare accanto al nome del controllore per selezionare un ambito e visualizzare le variabili per tale ambito.
    Selettore di variabili - Elenco ambito
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal