Assegnare variabili

Utilizzare il selettore di variabili per assegnare una variabile esistente a un elemento Program Organization Unit (POU) di un programma Diagramma ladder (LD) o Diagramma a blocchi funzionali (FBD).
Prerequisiti
Per assegnare variabili
  1. In
    Organizzatore progetto
    , individuare la POU e fare doppio clic su POU.
  2. Aprire il selettore di variabili eseguendo una delle seguenti operazioni:
    • Fare doppio clic sulla variabile, quindi selezionare l'elenco a discesa Selettore di variabili.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile, quindi selezionare
      Seleziona variabile
      .
  3. Selezionare una variabile da assegnare effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare la variabile, quindi selezionare
      Seleziona
      .
    • Fare doppio clic sulla variabile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal