Aggiunta di un programma a un progetto

Usare l'
Organizzatore progetto
per aggiungere un programma Testo strutturato (ST), Diagramma ladder (LD) o Diagramma a blocchi funzionali (FBD) a un progetto del controllore.
Prerequisiti
  • Il controllore deve essere offline.
Per aggiungere un programma a un progetto
  1. In
    Organizzatore progetto
    , fare clic con il pulsante destro su
    Programmi
    , quindi selezionare
    Nuovo programma
    .
  2. In
    Nuovo programma
    , immettere il nome del programma, selezionare il tipo di programma, quindi immettere la descrizione richiesta.
    SUGGERIMENTO: Il nome del programma deve essere lungo da 1 a 128 caratteri, iniziare con una lettera o un carattere di sottolineatura, ed essere seguito da lettere, numeri o caratteri di sottolineatura. Il nome del programma non può contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
  3. Selezionare
    Crea
    .
    SUGGERIMENTO:
    Per rinominare un programma, in
    Organizzatore progetto
    selezionare il programma, quindi immettere il nuovo nome nella casella
    Nome
    del riquadro
    Proprietà
    . Se si rinomina un programma utente tutti i riferimenti al programma vengono aggiornati automaticamente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal