Nome variabile e nome alias
Il nome alias è un parametro facoltativo che definisce un nome alternativo per una variabile locale o globale. Usare l'editor di linguaggio per creare un riferimento di una variabile esistente utilizzando il nome della variabile o il nome alias.
Quando a una variabile viene assegnato un nome alias, il nome della variabile e il nome alias verranno entrambi visualizzati nella griglia e nel selettore di variabili.
Nell'esempio seguente:
- Alla variabile_IO_EM_DO_00viene assegnato un nome aliasAlias_test00.
- Alla variabile_IO_EM_DO_01è assegnato un nome aliasAlias_test01.
Esempio di nome alias

Fornire un feedback