Aggiornamento automatico dei riferimenti per le variabili locali
Rinominando una variabile locale nel programma
Micro800
, i riferimenti alla variabile locale vengono aggiornati automaticamente con il nuovo nome. Il nuovo nome della variabile deve essere univoco all'interno del programma Micro800
.Le modifiche automatiche del nome sono incluse nei riferimenti alle variabili locali in:
- Unità organizzazione programma (Program Organization Unit, POU) del Diagramma ladder
- POU Diagramma a blocchi funzionali
- POU Testo strutturato
- Blocchi funzione definiti dall'utente (UDFB) nelle POU
- Funzioni definite dall'utente (UDF) nelle POU
- Configurazioni del controllore
- Mappatura Modbus (controllori L20E, L50E e L70E)
- Mappatura MicroLogix (controllori L50E e L70E)
- Mappatura DNP3 (controllori 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN)
- Registro dati (controllori L20E)
- Ricetta (controllori L20E)
Dopo aver rinominato una variabile locale:
- I riferimenti alla variabile vengono aggiornati con il nuovo nome.
- Se la variabile locale viene utilizzata in un POU, UDFB o UDF protetto da password che non è già aperto, viene visualizzato un messaggio che indica che è protetto da password.
Fornire un feedback