Apertura del selettore di variabili dalle pagine di configurazione del controllore

Aprire il selettore di variabili per spostarsi tra variabili di ambiti diversi e assegnare variabili alle seguenti configurazioni
Micro800
:
  • Mappatura Modbus
  • Mappatura MicroLogix
  • Mappatura DNP3
  • Registro dati
  • Ricetta
Per impostazione predefinita, se si apre il selettore di variabili da una pagina di configurazione del controllore
Micro800
, vengono visualizzate le variabili globali del progetto.
Per aprire il selettore di variabili dalle pagine di configurazione del controllore
  1. In
    Organizzatore progetto
    , selezionare il nodo del controllore.
  2. Nella struttura ad albero del controllore, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Mappatura Modbus
    • Mappatura MicroLogix
    • Mappatura DNP3
    • Registro dati
    • Ricetta
  3. (Facoltativo) Se al punto 2 è stato selezionato
    Registro dati
    o
    Ricetta
    , aggiungere una o più serie di dati o ricette.
  4. Nella pagina di configurazione, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Nella riga vuota, fare doppio clic su
      Seleziona variabile
      .
    • Nella riga vuota, selezionare il pulsante Sfoglia.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal