Aggiunta di variabili a una ricetta
I file ricetta salvano elenchi personalizzati di dati associati a una ricetta. Quando si aggiungono variabili a una ricetta, tenere presenti i requisiti seguenti:
- Le variabili della ricetta possono essere di tipi di dati semplici.
- Le variabili della ricetta possono contenere elementi di array con tipi di dati semplici e con un massimo di tre dimensioni.
- Le variabili della ricetta devono essere in lettura/scrittura.
- Una ricetta supporta fino a quattro variabili stringa.
- Una variabile stringa può includere fino a 252 caratteri.
Prerequisiti
- Il progetto è offline.
Per aggiungere variabili a una ricetta
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Dalla struttura ad alberoControllore, fare clic suRicetta.
- Nella pagina di configurazioneRicetta, nell'elencoRicetta, selezionare la ricetta aggiunta a cui si desidera aggiungere le variabili.
- Fare doppio clic suSeleziona variabilio selezionare il
per aprire il selettore di variabili. - Nel selettore di variabili, selezionare una variabile, quindi selezionareSeleziona.SUGGERIMENTO: Per modificare l'ordine delle variabili della ricetta aggiunta, trascinare le intestazioni di riga delle variabili sul punto desiderato.
Fornire un feedback