Panoramica ricetta

I controllori L20E utilizzano ricette per salvare elenchi personalizzati di dati associati. Ogni ricetta supporta fino a 10 set di ricette e ogni set di ricetta supporta fino a 50 varianti. Le variazioni di un set di ricette sono memorizzate in file separati con nomi univoci.
Una ricetta supporta fino a 128 variabili, di cui un massimo di 4 variabili di stringa dati. Una variabile stringa può includere fino a 252 caratteri.
L'operazione della ricetta al runtime viene eseguita utilizzando le istanze del blocco funzione RCP . RCP legge i file ricetta da o scrive i file ricetta su una scheda di memoria SD. Per recuperare o eliminare i file ricetta registrati in una scheda di memoria SD, utilizzare un lettore di schede oppure caricare, scaricare ed eliminare i file ricetta utilizzando
FactoryTalk Design Workbench
.
Vedere Controllore programmabile Micro820: manuale per l'utente 2080-UM005_-EN-E (pubblicazione 2080-UM005) per ulteriori informazioni sui set di ricetta e la scheda di memoria microSD.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal