Importare ricette

Utilizzare la pagina di configurazione
Ricetta
per importare ricette da un file M8A sul computer. È possibile importare fino a 10 ricette nel controllore.
Le ricette importate sovrascrivono tutte le ricette del controllore, se presenti.
Prerequisiti
  • Il controllore deve essere offline.
  • Disporre di un file M8A di ricette.
Per importare ricette
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Dalla struttura ad albero
    Controllore
    , fare clic su
    Ricetta
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Ricetta
    , selezionare
    Importa
    .
  4. In
    Importa ricetta
    selezionare
    Sfoglia
    .
  5. In
    Apri
    , individuare e selezionare il file M8A da importare, quindi selezionare
    Apri
    .
  6. In
    Importa ricetta
    , selezionare
    Importa
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal