Eliminare ricette dal controllore
Eliminare i file di ricetta dalla scheda di memoria quando le ricette non sono più parte del progetto del controllore corrente.
Prerequisiti
- Il progetto è online.
- Si aggiungono una o più ricette.
Per eliminare una serie di ricette dal controllore
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Dalla struttura ad alberoControllore, fare clic suRicetta.
- Nella pagina di configurazioneRicetta, selezionareGestisci ricette.
- In<controller-name>: In Gestisci ricette, selezionare il
. - InElimina ricette dalla scheda di memoria, selezionare i file ricetta che si desidera eliminare, quindi selezionareElimina.
Fornire un feedback