Pagina di configurazione Ricetta
La pagina di configurazione
Ricetta
è disponibile per i seguenti controllori:- L20E
- L50E
- L70E
Sono supportate fino a 10 ricette, ognuna delle quali ha un massimo di 50 versioni e 128 variabili. La presenza di più di 128 variabili in una ricetta comporterà problemi di compilazione.
Utilizzare la pagina di configurazione
Ricetta
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Aggiungere o eliminare ricette dall'elenco ricette.
- Importare o esportare ricette in un file M8A.
- Aprire il selettore di variabili per aggiungere variabili a una ricetta.
- Spostare le variabili di una ricetta verso l'alto o verso il basso nell'elenco.
- Eliminare ricette dal controllore.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Elenco ricette | Elenca le ricette del progetto. Selezionare o deselezionare la casella di controllo RCP<x> per aggiungere o rimuovere la ricetta dall'elenco ricette. |
Importa | Apre Importa registro dati per Importa ricette da un file M8A sul computer.Importa è disponibile quando il controllore è online. |
Esporta | Esportare ricette in un file M8A sul controllore. Esporta è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
Gestire le ricette | Esegue le seguenti azioni sulle ricette:
|
Dettagli ricetta | Specifica le informazioni seguenti della ricetta:
La finestra di dialogo è disponibile facendo clic sull' accanto a una ricetta selezionata. |
Fornire un feedback
accanto a una ricetta selezionata.