Esportare ricette
Utilizzare la pagina di configurazione
Ricetta
per esportare le ricette nel computer. Per impostazione predefinita, le ricette vengono esportate come file M8A nella cartella Download. Quando è presente un file con lo stesso nome, viene aggiunto un numero al file esportato.Prerequisiti
- Si aggiungono una o più ricette.
Per esportare ricette
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Dalla struttura ad alberoControllore, fare clic suRicetta.
- Nella pagina di configurazioneRicetta, selezionareEsporta.
- (Facoltativo) InEsporta configurazioni ricetta, selezionare il percorso di esportazione e immettere il nome del file secondo le esigenze.
- SelezionareSalva.
Fornire un feedback