Aggiunta di dettagli alla ricetta

I dettagli della ricetta sono configurazioni facoltative di una ricetta. Usa
Dettagli ricetta
per eseguire le seguenti azioni:
  • Modificare il carattere che distingue i vari campi della ricetta. La virgola è il separatore predefinito.
  • Aggiungere variabili a una ricetta. Sono supportati fino a 100 caratteri.
Prerequisiti
  • Il progetto è offline.
Per aggiungere dettagli alla ricetta
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Dalla struttura ad albero
    Controllore
    , fare clic su
    Ricetta
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Ricetta
    , dall'elenco
    Ricetta
    , selezionare la ricetta, quindi selezionare l'icona Impostazioni.
  4. In
    Dettagli ricetta
    , selezionare un separatore e inserire la descrizione secondo le esigenze.
  5. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal