Caricamento di ricette

Utilizzare il
<controller-name>: Utilizzare la pagina di configurazione Gestisci le ricette
per caricare le ricette dal controllore nell'unità locale. Caricare le ricette nell'unità locale per salvare i backup in caso di una perdita di dati imprevisto o per liberare spazio della scheda di memoria. Il comportamento di caricamento vale solo per i file delle ricette. Il file di intestazione viene rigenerato in base alla configurazione della ricetta.
I controllori L20E supportano fino a 10 ricette, e ogni ricetta contiene un massimo di 50 variazioni delle ricette archiviate in file separati con nomi univoci.
Per impostazione predefinita, i file ricetta vengono caricati nella cartella Download. Se il file ricetta esiste già nella destinazione, il file caricato sovrascriverà quello esistente.
Prerequisiti
  • Il controllore è online.
Per caricare ricette
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Dalla struttura ad albero
    Controllore
    , fare clic su
    Ricetta
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Ricetta
    , selezionare
    Gestisci ricette
    .
  4. In
    <controller-name>: In Gestisci le ricette
    , selezionare l'icona Carica ricetta.
  5. In
    Carica ricette dalla scheda di memoria
    , selezionare i file ricetta che si desidera caricare, quindi selezionare
    Carica
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal