Creazione di un progetto
Utilizzare la pagina
Benvenuti
o il menu File
per creare un progetto. Alla creazione del progetto viene generata una struttura di directory e il progetto viene salvato nella cartella Documenti.Le convenzioni di denominazione del progetto sono le seguenti:
- Il nome del progetto può includere fino a 40 caratteri.
- Il nome del progetto è limitato a caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura.
- Il nome del progetto non può terminare con un carattere di sottolineatura o contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
- Il nome del progetto non può essere composto da termini riservati a Windows o DOS (Disk Operating System), quali "nul", "aux", "con", "com1" e "lpt1".
Prerequisiti
- Chiudere tutti i progetti aperti.
Per creare un progetto
- AprireNuovo progettoeffettuando una delle seguenti operazioni:
- Nella paginaBenvenutiselezionareNuovo progetto.
- Sulla barra dei menu selezionare .
- InNuovo progettoimmettere il nome del progetto, quindi selezionareCrea.SUGGERIMENTO: PoichéAggiungere dispositivo alla creazioneè selezionato per impostazione predefinita,Aggiungi dispositivoviene aperto dopo la creazione del progetto. Se non si desidera aggiungere un dispositivo durante la creazione del progetto, deselezionareAggiungere dispositivo alla creazione.
- (Facoltativo) Aggiunta di dispositivi al progetto:
- InAggiungi dispositivo, selezionare un controllore.
- (Facoltativo) InSelezioneimmettere il nome del dispositivo, selezionare la revisione del dispositivo, visualizzare le informazioni sul ciclo di vita del prodotto del dispositivo, quindi selezionareAggiungi.
Fornire un feedback