Aggiungere un controllore al progetto

Utilizzare
Aggiungi dispositivo
per aggiungere un controllore a un progetto
FactoryTalk Design Workbench
.
FactoryTalk Design Workbench
supporta un controllore in ogni progetto.
Nella finestra di dialogo
Aggiungi dispositivo
, dopo aver selezionato un controllore, nel riquadro
Selezione
vengono visualizzate le seguenti informazioni relative al controllore:
Per ulteriori informazioni sui dispositivi, vedere Catalogo dei controllori.
Prerequisiti
  • Creare un progetto senza aggiungere un controllore.
Per aggiungere un dispositivo a un progetto
  1. Aprire
    Aggiungi dispositivo
    eseguendo una delle seguenti operazioni:
    • In
      Organizzatore progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto, quindi selezionare
      Nuovo dispositivo
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , selezionare il pulsante
      Nuovo dispositivo
      .
  2. In
    Aggiungi dispositivo
    fare doppio clic sul controllore che si desidera aggiungere o selezionare la casella di controllo accanto al controllore.
  3. In
    Selezione
    immettere il nome del controllore, selezionare la revisione del controller, visualizzare le informazioni sul ciclo di vita del controllore, quindi selezionare
    Aggiungi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal