Assegnare variabili appena create
Utilizzare
Nuova variabile
per creare una variabile e assegnarla a un elemento Program Organization Unit (POU) di un programma Diagramma ladder (LD) o Diagramma a blocchi funzione (FBD) o Testo strutturato (ST).Prerequisiti
- La POU non è vuota.
Per assegnare variabili appena create
- InOrganizzatore progetto, individuare la POU e fare doppio clic su POU.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla posizione a cui si desidera assegnare una variabile, quindi selezionareNuova variabile.
- InNuova variabile, nella paginaGenerale, immettere il nome e selezionare il tipo di dati per la variabile.SUGGERIMENTO: In un programma FBD, se il riferimento di ingresso, il riferimento di uscita o la variabile non sono collegati con l'istruzione in una linea, il tipo di dati della variabile è per impostazione predefinita BOOL. Se il riferimento di ingresso, il riferimento di uscita o la variabile sono collegati all'istruzione con una riga, il tipo di dati della variabile viene impostato per impostazione predefinita sul tipo di dati previsto.
- (Facoltativo) Inserire altri parametri delle variabili in base alle esigenze.
- SelezionareCrea.
Fornire un feedback