Parametri delle variabili
I parametri delle variabili visualizzati nella griglia di variabili variano in funzione di:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Name | Il nome della variabile Le convenzioni di denominazione della variabile sono le seguenti:
La convenzione di denominazione si basa sulle regole IEC-61131 relative agli identificativi. |
Alias | Un nome abbreviato utilizzato negli editor di lingue grafici. Un nome alias contiene non più di 128 caratteri ASCII. |
Data Type | Il tipo della variabile I tipi supportati sono:
Per informazioni sui tipi di dati, vedere Introduzione ai tipi di dati. |
Dimension | La dimensione o il numero di elementi di un array Ad esempio: [1..3,1..10] rappresenta un array bidimensionale composto da 30 elementi. Il limite massimo raccomandato per le dimensioni di un array multidimensionale è di [1..400,1..40]. |
Value | Quando il controllore è offline, mostra l'ultimo valore noto della variabile in memoria. Quando il controllore è online, mostra il valore live della variabile in memoria. I valori non sono disponibili con i controllori Micro810 .Utilizza la sintassi corrispondente al Tipo di dati . |
Initial Value | Il valore di una variabile quando il controllore avvia l'esecuzione per la prima volta. Per esempio, dopo il download di un programma. Se il valore non viene memorizzato, il valore iniziale è il valore di una variabile dopo un ciclo di spegnimento e riaccensione del controllore. Il valore iniziale può essere il valore predefinito o il valore definito dall'utente al momento della creazione della variabile. Utilizza la sintassi corrispondente al Tipo di dati . |
Comment | Testo definito dall'utente Un commento contiene non più di 250 caratteri ASCII. |
String Size | La lunghezza di una variabile stringa È disponibile per il tipo di dati String. Il valore è compreso tra 1 e 252. |
External Access | Determina se consentire lo scambio di dati per la variabile tra il controllore e FactoryTalk Design Workbench .Le opzioni sono:
Per impostazione predefinita la maggior parte delle variabili globali sono accessibili mediante indirizzi simbolici su una rete CIP (Common Industrial Protocol), come interfaccia uomo macchina utilizzando EtherNet/IP, a meno che non siano definiti i diritti di accesso nella griglia di variabili. |
Direction | Indica se la variabile è una variabile di ingresso, di uscita o una variabile interna Le opzioni sono:
|
Attribute | La proprietà di una variabile che indica la relativa accessibilità per lettura e scrittura Le opzioni sono:
|
Retained | È disponibile per le variabili definite dall'utente. Determina il valore da restituire alla variabile dopo un ciclo di spegnimento e riaccensione.
Il parametro è disponibile per i controllori Micro810 , L20E ed L70E. I valori delle variabili per gli altri controllori Micro800 vengono conservati allo spegnimento e riaccensione.Per impostazione predefinita, quando si crea una variabile:
|
Fornire un feedback