Protezione del controllore con una password

Creare una password per il controllore
Micro800
per evitare accessi non autorizzati alla configurazione e alla programmazione nel controllore.
Se il controllore è configurato con una password, gli utenti devono inserire la password per effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Connettere il controllore.
  • Modificare la password del controllore.
  • Cancellare la password del controllore.
IMPORTANTE:
Non esiste alcun modo di recuperare, modificare o cancellare la password del controllore se questa viene dimenticata o persa.
  • Se si verifica un errore del controllore durante la configurazione della protezione con password, riavviare il controllore
    Micro800
    e ripetere la procedura per assicurarsi che la modifica della configurazione sia stata completata correttamente.
  • Per la revisione 10.0 e successive del firmware del controllore, la cancellazione delle password non è supportata.
Prerequisiti
  • Connettersi al controllore
    Micro800
    e impostare il controllore in modalità
    Programma
    .
Per proteggere il controllore con una password
  1. Aprire
    Modifica password per <controller-name>
    effettuando una delle seguenti operazioni:
    • In
      Connessione
      selezionare
      Proteggi
      , quindi selezionare
      Imposta password
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore e selezionare
      Proteggi
      Imposta password
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , selezionare il controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare
      Dispositivo
      Proteggi
      .
  2. In
    Modifica password per <project-name>
    , immettere una password. Le password devono avere una lunghezza compresa tra 8 e 64 caratteri, che possono includere lettere, numeri, spazi e qualsiasi simbolo della tastiera.
  3. In
    Conferma
    , immettere di nuovo la password corretta.
  4. (Facoltativo) Per visualizzare la password, selezionare .
  5. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal