Assegnazione di variabili di ingresso e uscita al blocco funzione definito dall'utente
Attenersi alla procedura per:
- Assegnare quattro variabili booleane di ingresso ai quattro ingressi del controllore L70E.
- Assegnare variabili di uscita alle uscite del controllore L70E.
- Mappare le variabili di uscita nel blocco funzione con le uscite del controllore L70E.
Dopo che l'attività è stata completata, il programma Diagramma Ladder può rilevare e controllare i seguenti eventi:
Quando il semaforo nord-sud è rosso o quando il sensore Nord o Sud è scattato, il semaforo della direzione est-ovest diventa giallo dopo cinque secondi e quindi rosso dopo altri due secondi.
Per assegnare variabili di ingresso e uscita a un blocco funzione definito dall'utente
- Nell'editor ladder, aprire il selettore di variabili per ciascuna variabile di ingresso, quindi assegnare le variabili in base alla seguente tabella.Assegnazione di variabili alle caselle delle variabili di ingressoVariabili booleane di ingressoNome variabileN_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_00S_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_01E_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_02W_CAR_SENSOR_IO_EM_DI_03SUGGERIMENTO:
- Per visualizzare il nome completo e il tipo di variabile, passare il cursore sul blocco funzione per aprire un tooltip.
- È anche possibile assegnare nomi alias alle variabili.
- Assegnare le sei uscite digitali L70E in base alla seguente tabella.Assegnazione di variabili alle uscite digitaliVariabili booleane di uscitaNome variabileNS_RED_LIGHTS_IO_EM_DO_00NS_YELLOW_LIGHTS_IO_EM_DO_01NS_GREEN_LIGHTS_IO_EM_DO_02EW_ RED_LIGHTS_IO_EM_DO_03EW_ YELLOW_LIGHTS_IO_EM_DO_04EW_ GREEN_LIGHTS_IO_EM_DO_05La prima uscita del blocco funzione che si collega direttamente al ramo ladder è il bit (ENO) che abilita l’uscita del blocco funzione. e riflette lo stato del bit (EN) che abilita l’ingresso. Le rimanenti sei uscite del blocco funzione sono uscite "del mondo reale" che si collegano alle luci rossa, gialla e verde del semaforo per ogni direzione.Una volta completato, il blocco funzione avrà l'aspetto raffigurato nella seguente immagine:

- (Facoltativo) Aggiungere i commenti al blocco funzione: Questo ramo assegna l'I/OMicro870®al blocco funzione TRAFFIC_CONTROLLER.
- Creare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
- Dalla barra del menu, selezionare .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore, quindi selezionareCompila.
- InUscitavisualizzare il risultato della compilazione.
- (Facoltativo) Risolvere eventuali errori e compilare nuovamente il progetto.
- Salvare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
- Dalla barra dei menu, selezionare il
. - Dal menuFile, selezionareSalva.
Fornire un feedback