Aggiunta di un blocco funzione definito dall'utente ad una programmazione ladder

Utilizzare questi passaggi per aggiungere un blocco funzione definito dall'utente, Traffic_Controller_FB alla POU (Program Organization Unit) Traffic_Light_Control.
Per aggiungere un blocco funzione definito dall'utente a una programmazione ladder
  1. In
    Organizzatore progetto
    espandere
    Programmi
    , quindi fare doppio clic su
    Traffic_Light_Control
    per aprire il programma.
  2. Dalla
    Casella degli strumenti
    , individuare e trascinare
    Traffic_Controller_FB
    sul ramo 0.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella accanto a
    Traffic_Controller_FB
    , quindi selezionare
    Nuova variabile
    .
  4. In
    Nuova variabile
    immettere il nome della variabile
    Traffic_Controller_FB_1
    , quindi selezionare
    Crea
    .
  5. Nel riquadro
    Proprietà
    , attivare
    EN/ENO
    per
    Traffic_Controller_FB
    .
  6. Salvare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Dalla barra dei menu, selezionare il pulsante Salva.
    • Dal menu
      File
      , selezionare
      Salva
      .
    Il primo ingresso del blocco di funzione che si collega direttamente al ramo è il bit (EN) che abilita il blocco di funzione. I rimanenti quattro ingressi del blocco funzione sono gli ingressi del "mondo reale" che indicano se una vettura è in attesa al semaforo rosso in una delle quattro possibili direzioni: Nord, Sud, Est o Ovest. Questi ingressi vengono mappati su quattro variabili booleane che sono locali al blocco di funzione: N_CAR_SENSOR, S_CAR_SENSOR, E_CAR_SENSOR e W_CAR_SENSOR. È necessario assegnare quattro ingressi del controllore L70E a questi ingressi del blocco funzione.
    Per vedere i nomi completi e i tipi di dati delle variabili associate con gli ingressi e le uscite, passare il mouse sul blocco istruzione per visualizzare una descrizione del comando:
    Tooltip UDFB
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal