Creazione di una Programmazione in Ladder Diagram
Attenersi alla procedura per creare un programma diagramma ladder (LD), quindi rinominare il programma.
Per creare un diagramma ladder
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro suProgrammi, quindi selezionareNuovo programma.
- InNuovo programmaziona, effettuare le seguenti operazioni:
- Immettere il nome del programmaTraffic_Light_Control.
- Dall'elencoTipo, selezionareDiagramma ladder.
- SelezionareCrea.
- Salvare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
- Dalla barra dei menu, selezionare il
. - Dal menuFile, selezionareSalva.
Fornire un feedback