Assegnare un nome alias a una variabile

L'alias è un parametro facoltativo atto a definire un nome alternativo a una variabile locale o globale. I nomi alias devono essere univoci all'interno o tra le colonne
Nome
e
Alias
.
Per assegnare un nome alias a una variabile
  1. Aprire la griglia di variabili globali o locali.
  2. Fare doppio clic sulla cella
    Alias
    della variabile e immettere il nome alias.
  3. Selezionare
    Invio
    .
    SUGGERIMENTO: Se un nome alias viene duplicato con un nome alias o un nome variabile, nell'intestazione di riga e nella cella che contiene il nome alias viene visualizzata un'icona Errore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal