Griglia di variabili
La griglia di variabili è la rappresentazione tabulare delle variabili locali o globali all'interno dei programmi
Micro800
.Ogni controllore e programma
Micro800
contiene un'istanza di una griglia di variabili per le sue variabili globali e locali.- La griglia di variabili globali contiene variabili di sistema, variabili I/O e variabili globali definite dall'utente. Le variabili globali si applicano all'intero progetto.
- La griglia di variabili locali contiene variabili specifiche di un programma locale.
Utilizzare la griglia di variabili per:
- Visualizzare e gestire variabili globali e locali.
- Aprire il browser riferimenti incrociati per trovare tutti i riferimenti a una variabile in un progettoMicro800.
- Aprire Dichiarazione rapida per creare variabili in batch.
Fornire un feedback