Browser riferimenti incrociati

Il browser riferimenti incrociati è uno strumento di ricerca per trovare i riferimenti logici alle variabili all'interno del progetto
Micro800
.
Aprire il browser riferimenti incrociati da:
  • L'editor di linguaggio Diagramma ladder, Diagramma a blocchi funzionali o programma Testo strutturato.
  • La griglia di variabili globali o locali.
Il browser riferimenti incrociati visualizza i riferimenti alla variabile in base alla posizione in cui è utilizzata la variabile, tra cui:
  • Programma Diagramma ladder
  • Programmi Testo strutturato
  • Diagrammi a blocchi funzionali
  • Funzioni definite dall'utente
  • Blocchi funzione definiti dall'utente
  • Configurazioni del controllore
Il browser riferimento incrociato mostra le seguenti informazioni sulla variabile:
  • Nome
    : Il nome della variabile a cui si fa riferimento nel progetto del controllore.
  • Istruzione
    : Il nome dell'istruzione in cui viene utilizzata la variabile.
  • Posizione
    : La posizione in cui viene utilizzata la variabile e un collegamento alla posizione.
  • Accesso
    : L'accesso comunicazione alla variabile come
    Nessun accesso
    ,
    Lettura/scrittura
    o
    Lettura
    .
Browser riferimenti incrociati
Browser riferimenti incrociati
Browser riferimenti incrociati
Elemento
Descrizione
Callout 1
Mostra la posizione della variabile nel progetto del controllore:
  • Per le variabili globali, è
    <project-name>.<variable-name>
    .
  • Per le variabili locali, è
    <project-name>.<program-name>.<variable-name>
    .
È di sola lettura.
Callout 2
Aggiorna l'elenco dei riferimenti incrociati.
L'aggiornamento viene utilizzato dopo:
  • Modifica della posizione di una variabile nell'editor di linguaggio.
  • Ridenominazione di una variabile, di un programma, di un'istruzione o di una parola definita.
Callout 3
Mostra il numero totale di riferimenti alla variabile selezionata.
Callout 4
Apre il selettore di variabili non utilizzato per visualizzare le variabili definite dall'utente che non sono assegnate a un programma del controllore.
Callout 5
Mostra o nasconde le informazioni di riferimento della categoria.
Richiamo 6
Visualizza la posizione del riferimento nell'
Organizzatore progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal