Mostra variabili non utilizzate
Il browser variabili non utilizzate elenca le variabili definite dall'utente create nei programmi del controllore o del progetto
FactoryTalk Design Workbench
che non sono assegnati a un programma del controllore.Le variabili non utilizzate per i programmi protetti da password non sono elencate.
Per visualizzare le variabili non utilizzate
- Nel browser riferimenti incrociati, selezionareVariabili non utilizzate.Viene visualizzato il browser delle variabili non utilizzate, che mostra le seguenti informazioni:Parametri delle variabili non utilizzateColonnaDescrizioneNomeIl nome della variabile non utilizzataTipo di datiIl tipo di dati della variabile non utilizzataDispositivoIl dispositivo in cui esiste la variabile non utilizzataContenitoreIl nome della Program Organization Unit (POU) che contiene la variabilePer le variabili non utilizzate, la casellaContenitoreè vuota.
- (Facoltativo) SelezionareAggiornaper aggiornare l'elenco delle variabili non utilizzate.
- (Facoltativo) SelezionareElimina variabili inutilizzateper eliminare le variabili non utilizzate dai programmi o da tutte le POU.
Fornire un feedback